This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:有关 FET 选择的 PMP6680解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700664/tps40170-pmp6680-solution-about-fet-selection

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: PMP8629

我们的客户希望设计以下电源条件电路。

输入电压:40V
输出电压:12V
输出电流:20A

我检查了 PMP6680设计、因为输入和输出条件几乎相同。
但是、本设计中未使用 TI 的 FET。

您是否有任何原因不使用 FET? 是热问题吗?

如果可能、我们希望使用并行 CSD18537和 CSD18563。 您对此有任何疑虑吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、您好!

    这些参考设计旨在展示如何使用 TPS40170的许多不同示例。 PMP6680在 CSD18537和 CSD18563之前发布。 这些 FET 将是40V 输入的合适选择。

    另一个可用作示例的最新设计是 PMP8629。 此设计使用 CSD18537和 CSD1856。 http://www.ti.com/tool/PMP8629

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    感谢您的回答。

    我可以理解您未使用 FET 的原因。

    此时、输出要求为12Vout、20A。

    因此、我们打算将 CSD18537和 CSD18563并联使用。
    这种组合是否没有问题?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    查看 CSD18537和 CSD18563数据表、这两个并联 FET 看起来不错。

    此致、
    Katelyn