This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:TLC69116-Q1的压降电压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673067/tlc59116-q1-the-drop-out-voltage-of-tlc69116-q1

器件型号:TLC59116-Q1

尊敬的所有人:

您能告诉我 ERY 通道的压降电压吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZYT、

    压降电压基于电流、您可以按以下方式进行计算。

    0.6V 用于26mA、0.8V 用于52mA、因此电流为104mA、然后压降电压为0.6+0.2*3=1.2V。

    如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    非常感谢您的快速回复。

    如果在一个汽车应用中使用50mA,压降电压为0.8V;功率耗散约为0.64w,温度上升约为50C,这对于 85c 测试环境温度来说太高。

     此器件 或其他器件是否有任何散热焊盘封装 以用于具有 I2C 功能的更大输出电流应用?