This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:适用于尺寸为508176和 PL-875055-2C 聚合物锂离子电池的化学成分

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ24133, BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700291/bq40z50-r2-chemistry-for-size-508176-and-pl-875055-2c-polymer-li-ion-cells

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ24133BQ40Z50EVM-561

您好!

我使用两   节508176或 PL-875055-2C 锂聚合物电池、采用2芯配置。  我想知道我应该使用哪种化学物质作为 BQStudio 的一部分来对  BQ40Z50-R2进行编程。

谢谢你

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    有一个在线工具可用于识别化学物质。
    请按照 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM 上的说明 检查电池的化学 ID 匹配情况。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swami、

    感谢您迄今提供的帮助。 让我来描述一下我要做什么以及我有什么:

    我有一个 BQ40Z50R2电池组管理器,与 BQ24133充电器配合使用。 我正在使用2单元配置。

    我有 BQ40Z50EVM-561,并且已将2节电池(3.7V/节)和外部电源(8.4V)连接到 EVM 上的电池组+/-。 我运行的是 Battery Management Studio 版本1.3.80。 我已将40Z50上的固件更新为2.11。

    我一直在看您的“常见多节电池电量监测计故障排除”。 我在 bqStudio 1.3.x 版本中看不到所有选项。 在软件的"已发布"版本中、BQ40Z50R2不是有效器件。 我之所以选择 R2、是因为 DigiKey 将 R1列为"不适用于新设计"。

    我注意到这一点的一个原因是、当我在"Registers"选项卡中点击"refresh"按钮时、会出现"AUTODOCAL "菜单选项。 当我打开"启动自动循环"时、窗口失真、无法选择放电选项等

    我似乎无法开始使用这些指令。 我想使用评估板对电池进行配置、确定软件、然后使用该知识调试和部署我的设计。

    谢谢你
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    您将需要 bqStudio 的正确配置文件来自动检测器件。 安装 bq40z50-R2固件包时、应已在 bqStudio 配置文件夹中自动安装配置文件。
    如果没有、请从 www.ti.com/.../sluc649重新安装软件包
    您应该会在"C:\ti\BatteryManagementStudio\config"文件夹中看到文件"4500_2_11-bq40z50R2.bqz"。

    对于该器件、"Auto cycle"不能正常工作、我们正在努力解决该问题。
    您必须使用源表或电源(具有电流限制)和负载手动循环电池。
    此致、
    Swami