This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:能否在关断期间关闭 PFET?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683005/lm25085-can-i-turn-off-the-pfet-during-shutdown

器件型号:LM25085

我使用 LM25085调节 Lion 电池组。 充满电时、电池组电压约为32.5V。 放电在20年代中期的某个地方。 我的 VOUT 设定值为29V。 这样做是为了保护电源电压不得超过30V 的传统设备。

当不使用电池供电时、此设备还具有用于28V 台式电源的次级电源输入。 该次级电源连接到 LM25085电路的 VOUT 点。

我的目标是在连接工作台电源时通过将 RT 引脚接地来将 LM25085置于关断模式。 我希望 PFET 关闭、阻止电流流返回到 VIN 部分并保护电池。 然而、当我拉低 RT 时、PFET 栅极似乎被拉至 VCC、从而使 PFET 导通。 我可以在电源路径中添加一个二极管、但有几个原因我不想这样做、即它们之间缺少布板空间。

我的问题是:是否有办法在 PFET 关闭的情况下将 LM25085置于关断模式?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Camreron、

    根据数据表、VCC 稳压器被禁用、PFET 应该被关闭。 在没有将次级电源连接到输出的情况下、您可以重试吗?

    您还想尝试从 FET 的栅极到源极进行10k 测试、以便对 PFET 的 Qg 进行放电?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也看到了这一点、这就是我在栅极测量 VCC 电压时感到惊讶的原因。

    从栅极到源极的10k 是一个有趣的主意。

    我将尝试您的建议并报告。


    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新测量了栅极电压、正确的是、当我将 RT 接地时、线路会拉高。 我必须让光标测量示波器或其他内容的错误信道。 用户错误。

    从栅极到源极的10k 电阻器未执行任何操作。

    经过进一步调查和研究、FET 中的体二极管看起来是反向导电的。 这基本上是所有 MOSFET 的固有特性、也是我看到我在 VIN 处施加到 VOUT 的电压下降了一点的原因。

    因此、为了实现该功能、我需要使用背靠背 FET 或与 FET 串联的二极管。

    谢谢、
    凸轮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cam、

    很抱歉,我没有意识到 Vout>Vin。 在您的测试条件下运行。  在这种情况下、您需要将一个二极管与 Vin 串联以阻断反向电流。

    此致、

    David。