This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电流调节-它如何影响电量监测/阻抗跟踪和保护

Guru**** 2487275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698969/bq40z60-current-scaling---how-does-it-affect-gas-gauging-impedance-tracking-and-protection

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们需要使用电流调节、因为我们的应用超过32A、我们有一个0.001 Ω 的 R43感应电阻器、因此理论上可以在高达100A 的电流下运行、R43上的压降为0.1V。

如果我们使用2倍调节校准电流、实际电流将比报告的电流高2倍。 问题是这将如何影响:

取决于放电电流值的参数。 我们是否需要将一切减半? 例如 OCD (过放电电流阈值)? CUVC (补偿欠压保护-假设双电流)? 电量监测 DSG 电流阈值等?  

2.充电、我们是否需要将充电的所有电流值以及与 avove 类似的充电过流保护值减半?   

3.电量监测。 我假设50%的 RSOC 现在意味着0%的 RSOC?

IT 配置。 如果阻抗跟踪学习周期使用此2倍比例运行、由于电流实际上是寄存器中存储值的两倍、学习周期结果是否不正确/不准确? 此调节会如何影响测量的电池电阻值等? 我们是否需要在当前调节活动的情况下关闭任何类型的学习周期功能?

提前感谢您的帮助、

Steven

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我必须检查 FW 以确认其缩放效果。 请允许我用一周时间与您进行回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-如果您能让我们知道对其他功能的影响-据我了解、AFE 功能不会受到影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    AFE 不会受到影响、因为它基于电压阈值的硬件。

    其他一些

    1.是的,电流阈值将受到影响,因此需要更改保护。
    2.充电电流必须减半或以您使用的比率使用。
    容量将会扩展、但 RSOC 阈值将保持不变。
    4、您的精度分辨率将因值而变化。 当您将电流减半时、RA 值将加倍。 不需要、您不必更改它的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、这很有帮助、但仍有一些问题尚不清楚。 请查看我对您以下回答的评论:

    谢谢!


    AFE 不会受到影响、因为它基于电压阈值的硬件。 这一点现在已经很清楚了。


    其他一些

    1.是的,电流阈值将受到影响,因此需要更改保护。 这一点现在已经很清楚了。
    2.充电电流必须减半或以您使用的比率使用。 我在高级充电算法参数中将充电电流减半、但电流是使用万用表测量时的预期值的一半。 我的结论是、这些电流不受通过 Rchg 控制的电流比例的影响、也不受 Rsns 控制的电流影响。 只有反馈回 BQstudio 的值是实际充电电流的一半。   
    容量将会扩展、但 RSOC 阈值将保持不变。 您的意思是什么-我们应该将所有容量参数减半吗? 例如、设计容量/Qmax 单元等。c?
    4、您的精度分辨率将因值而变化。 当您将电流减半时、RA 值将加倍。 不需要、您不必更改它的功能。 1.我们是否需要更改有关分辨率的任何参数? 如果是、哪一个? 例如、LCHG 电流分辨率不应受到影响、因为它仅基于外部电阻器值。

    2.我们是否应该将 Ra 表中的所有 Ra 值加倍?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.是的、如果您将电流校准为所施加电流的一半、则在充电时会在相反的方向上看到相同的精确电流。 相同的幅度、不同的符号。
    3、RSOC 仅取决于 FCC、因此当您将电流减半时、也会将库仑计数器传递的电荷减半。 因此、实际上一半的通过电荷会使您达到零容量。 如果这是您所暗示的、您是正确的。
    4、由于分辨率减半、误差将翻番。 校准电流的偏移为1mA、这意味着实际情况下的偏移为2mA。 这就是我的意思。

    最后、不 请勿调整 Ra 值。 为了安全、再次执行学习周期。 我们绝不建议将 Ra 值调整为超出监测计计算值或监测计化学参数默认值的值。