This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找5V 稳压器建议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS65023, TPS61030, TPS2513EVM-527, TPS61030EVM-029, TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669482/looking-for-5-volt-regulator-recommendations

主题中讨论的其他器件:TPS61032TPS65023TPS61030TPS2513EVM-527TPS61030EVM-029TPS2513

PMIC 论坛大家好、

我正在为一个能源转换项目寻找一个5V 稳压器。

我的项目将机械能转换为电能、用于为消费类电子产品供电。 转换后、转换器的输出电压介于2至4伏之间。 我需要将转换后的电压调节为5V、从而能够提供200mA 至500mA 的电流。 我想知道是否有 TI 产品可以实现这一点。 我正在寻找一个稳压器演示板、它将对我的应用有所帮助。

此致、

Frank Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您似乎需要 TPS61032之类的升压产品。 我将您的帖子发送至非隔离式直流/直流论坛、希望他们能够在其中提供更多帮助。

    (在我们的上下文中、PMIC 指集成多个电源轨并有助于管理定序的 IC、以及 TPS65023等产品)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将 TPS61030用于此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我正在从事一个项目、该项目将获取机械能并将其转换为电能。 我想使用转换后的能量为电池充电并驱动其他消费类电子设备。 转换产生2至4伏的电压。 为了测试系统、我目前使用直流电源来驱动 TPS61030EVM-029、后者驱动 TPS2513EVM-527。 我已独立验证 TPS2513EVM-527在由能够在250-500mA 电流范围内提供5V 电压的直流电源驱动时可以为电池充电。  

    今天、我收到了 TPS61030EVM-029电路板、并将其用于驱动 TPS2513EVM-527。 我使用直流电源来驱动设置为3.3伏的 TPS61030EVM-029。 但当由 TPS61030EVM-029模块驱动时、我无法使用 TPS2513EVM-527为电池充电。 以下是 TPS61030EVM-029的条件。

    VBAT=3.3VDC、JP1同步连接至 Vbat = 3.3VDC、JP2接通连接至 Vbat = 3.3VDC。 VOUT=4.83VDC、LBO 为2.24VDC。

    TPS2513EVM-527已通电、但电池"认为"正在充电、但充电百分比正在下降而不是上升。 此外、从 TPS61030EVM-029到 TPS2513EVM-527输入的 I 测量电流仅为6mA。 你能提出什么建议吗? 我的印象是 TPS61030EVM-029可提供高达1安培的电流。 如果这有助于、我将附上我的设置图片。

    谢谢、此致、

    Frank Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果 TPS2513被禁用或断开、TPS61030的输出电压是多少?
    2.请将同步引脚更改为低逻辑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回复。

    我已经将同步引脚切换为低电平。

    在空载和负载情况下、稳压器的输出为4.97伏。

    今天、我使用了一个更强大的源来驱动 TPS61030。 我成功地为电池充电、尽管速度很慢。 我怀疑问题的根源是、我犯了一个错误、即驱动 TPS61030的源极不必具有与 TPS61030为负载提供的源极电流能力相同的能力。 换句话说、如果负载为250mA、TPS61030的输入源应具有250mA 的电流能力。 TPS61030中没有电流放大、对吧?

    谢谢、此致、

    Frank Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我想知道 TPS61030需要什么样的输入电流才能使稳压器能够提供250至500mA 的电流?

    此外、我想知道 TPS61030是否能够进行电流放大。

    如果您能就这些问题作出答复、并为我提供任何其他建议、我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    Frank Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压转换器的输入电流高于输出电流、因为即使效率为100%、输入功率也应等于输出功率。 输入电流计算方法 IIN=VOUT*IOUT/(VIN*0.8)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以进一步解释最后一个帖子。 如果需要3.3V 输入提供500mA@5V 输出功率,输入电流将为0.5*5/(3.3*0.8)=0.95A。
    如果还有其他问题、请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。