This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:EN 连接到微控制器时该怎么办

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681540/tps82130-what-to-do-when-en-is-connected-to-microcontroller

器件型号:TPS82130

我想使用 EN 引脚来打开/关闭模块。  EN 引脚连接到微控制 器、微控制器在启动时具有 EN 连接到 Z 的 IO 引脚。由于该器件内部具有400K 下拉电阻、我认为我不需要外部下拉电阻器。  当微控制器 IO 引脚处于高阻态时、TPS82130 EN 似乎不会按预期工作、当微控制器 IO 处于高阻态时、模块开启

在微控制器 IO 从高阻抗进行配置时、是否需要外部下拉电阻器?  如果是、该值应该是多少?

谢谢、  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    当您的 MCU 处于高阻态时、您能否发送 Vin、EN 和 Vout 的波形? 连接示波器探头或1M 下拉电阻是否会改变行为?

    在许多此类多轨系统中、不同电源轨之间存在泄漏、这会导致电压出现在不应出现的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您是否能够测量波形?