This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60204:关于器件差异

Guru**** 2655565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60200, TPS60204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701588/tps60204-about-device-difference

器件型号:TPS60204
主题中讨论的其他器件:TPS60200

大家好、团队、

请告诉我 TPS60200/1和 TPS60204/5之间的差异。
通过查看数据表中显示的内部块、可以看出存在或不存在自动放电功能存在差异。 但是、在 TPS60204/5的数据表中、电气特性中有一个名为"输出电容器自动放电时间"的项目、并且似乎有一个自动放电功能。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们基本相同、但04/05可以在较低的输入电压下运行、并且 Iq 也较低。 您是对的、两者都可以对输出电容器放电。 然而、00/01有源放电开关、而04/05通过 VOUT 感应电阻分压器放电。