This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:主机模式下的安全计时器

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683394/bq25895-safety-timer-in-host-mode

器件型号:BQ25895

您好!

在数据表中、当 BAT 低于 Vbatlowv 时、安全定时器为4h。

4h 计时器是否也在主机模式下工作?

12h 快速充电安全计时器在主机模式下不工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    每当 V (BAT)时、4小时预充电计时器就会进行硬编码(即不能通过寄存器更改为不同的值) VBATLOWV。 请记住、如果任何其他反馈环路(VINDPM、IINDPM、热稳压器等)处于激活状态、并且将充电电流降至快速充电电流设置以下、则安全计时器将变为2倍。 您可以使用 REG09位6禁用2X 功能。