This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:高侧 MOSFET 电流限制规格

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683434/tps62180-high-side-mosfet-current-limit-spec

器件型号:TPS62180

您好、sirs、

电流限制规格(典型值为4.7A、最小值为4A @ Vin=7.5V)随输入电压条件而变化?

我们计划在5.5V-12.6V 至5V/6A (最大值)范围内应用该器件、并担心会触发 OCP。 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    是的、每个器件上的电流限制都随 Vin 而变化。 您可以在 D/S 中的图21中看到这种变化

    您的电源规格基本上是可以的。