This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950:MOSFET 关闭环(或尖峰)

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671824/ucc28950-ucc28950-mosfet-turn-off-ring-or-spike

器件型号:UCC28950

我正在使用 Vout = 350V Poout = 1000W、Vin = 380V 的应用。

我看到 Qa、qb、qc、qd 在关闭时间时会出现尖峰,如下所示,您能 解释这个波形是常见的噪声还是其他 原因吗? 因为尖峰将超过我的 MOSFET 击穿电压。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,斯皮克

    您能给我发送测量设置的图片吗? 当使用示波器探针上的长线接地夹测量波形时、经常会出现此问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Tektronix 差分探针、如下所示

    我认为探头线不能再短了、那么您是否有任何降低噪声的想法? 我怎么知道该尖峰是噪声还是真实的?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯皮克

    您看到的尖峰可能是真实的。 请在此处发布您的原理图、我可以对其进行审阅。 请检查垫片电感器的值和钳位二极管的工作情况。 它们的功能是防止您看到的振铃。 另请检查您的布局。 尤其是从具有尖峰的输入电容器到 MOSFET 以及两个高侧 MOSFET 的漏极之间。 所有这些连接都必须短接。

    尊敬的 Colin。  请注意、19日星期一是一个公共假日、我们将于20日回到办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路喜欢 TI 600W EVM 板,但我没有将二极管作为红线。我不知道为什么需要在那里放置两个二极管,您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin Gillmor、
    请给我一封电子邮件。 我通过电子邮件向您确认详细信息

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,斯皮克

    我的电子邮件是 colingillmor@ti.com

    钳位二极管(DB 和 DC)的用途是防止变压器初级上的寄生振铃、这种振铃会反射到变压器次级、并且可能会使整流器过应力。 振铃是由匀场电感器 LS 和杂散电路电容之间的谐振引起的。

    Wu 在 IEEE 关于电力电子、VOL 的交易中描述了这种现象。 2010年5月,第5期

    您在波形上看到的尖峰与未安装的二极管一致。

    此致
    Colin