This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:低压降运行

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676688/lmr23625-q1-low-dropout-operation

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下使用此 IC。

 VIN=3.9V 最小值
 VOUT=3.3V
 Iout=1A

在这种情况下、IC 将进入低压降运行。 因此、他们希望确保 IC 是否能够在3.9V 输入电压条件下调节3.3V 输出。 您能否提供以下数据?

 - RDS_ON_HS 和 Toff_min 的最大值是多少?
 -低压降条件下最小开关频率的变化量是多少?

它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最大 Rdson 约为320m Ω
    最长关断时间约为150ns
    对于变体、您是否要求在相同的 Iout 或不同的 Iout 进行变体?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。
    他们希望知道1A 和1.5A 时的变化。 在低压降运行时、开关频率是否会随着 Iout 的增加而增加?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在给定相同的 VIN 的情况下、由于效率的原因、频率将略有不同。 电流越高、开关频率就会稍高、因为它必须进行更多的开关才能保持相同的输出电压。 但是、由于电感器上的(DCR)串联电阻器、该值也取决于电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。

    它们测量了 EVM 的低压降运行。 因此、负载为1A 时、最小折返频率为175kHz。 即使输入电压降至3.63V、IC 也可以调节3.3V 电压。 因此、他们希望确保175kHz 的变化。 他们应该考虑多大的变化? 是否有可能变化到400kHz?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有更新吗? 如果您能向我们提供反馈、我们将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    是的、会有一些变化、但我们没有数据的特性。

    谢谢
    -Arief