This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:将同步 MOSFET 用于直流/直流转换器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668770/ucc28950-using-sync-mosfet-for-dc-dc-converter

器件型号:UCC28950

我将 UCC28950控制器 IC 用于1.8Kw 隔离式直流/直流转换器。最初、我们在次级侧使用二极管、一切都正常、然后我们切换到同步 MOSFET 来提高转换器的效率、最初它工作得很好、但后来所有输出电容器都发生了故障。有人能解释一下 可能的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiswar

    我担心如果没有进一步的详细信息、就无法确定这里可能发生的情况、但我可以发表一些意见。

    首先要考虑的是、SR 在 UCC28950设计中得到了广泛使用、使用 SR 并不存在固有的问题。
    如果输出电容器全部发生故障、则问题可能是由于某种原因输出电压变得过高、最可能的原因是反馈网络中存在故障-例如、存在开路的焊点。

    您的设计中是否有过压保护电路?

    我建议您维修设备、并在监测输出电压时重新测试。 我建议在 Vout/2处设置一个触发点、并在触发点前后捕获大约100ms 的波形。

    该装置与已到位的 SR 配合工作的时间有多长? 输出电容器发生故障时的测试条件是什么?

    您使用的是哪种类型的输出电容器,它们的额定电压是否足够高?

    如果您可以发送更多详细信息、尤其是故障时的 Vout 波形、这将有所帮助。

    UCC28950控制器是否仍在运行?

    请在此处发布原理图、以便我可以查看、如果无法查看、您可以通过电子邮件将其发送给我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiswar

    我将其标记为"TI 认为已解决"-如果这实际上不正确,请重新发布更新或任何其他问题。

    此致

    Colin