This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60204:关断时的输出泄漏电流(&quot);关断时的输出泄漏电流(&quot);

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701603/tps60204-about-output-leakage-current-in-shutdown

器件型号:TPS60204
主题中讨论的其他器件:TPS60200

大家好、团队、

请告诉我数据表中电气特性的"关断时的输出泄漏电流"。
这是关断时从电源端子泄漏到输出端子的电流吗?
如果是、关断期间的功耗是否为"ISD (最大1uA)"+"关断时的输出泄漏电流(最大5uA)"?
或者、如果输出端子上没有负载、是否可以忽略"关断时的输出泄漏电流"?

此外、TPS60200/1/2/3中未描述此"关断时的输出泄漏电流"。 TPS60200/1/2/3中是否没有"关断时的输出泄漏电流"?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泄漏电流是通过感应输出电压并与内部 VREF 进行比较的内部电阻分压器从 OUT 引脚流入 GND 的电流。 请参阅图2。