This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 MAXRROR

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696625/bq4050-bq4050-maxerror

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ3060

在高级通信 SMB 中、MAXROR 值更改为2失败。寄存器地址 OC。

BQ4050可以修改 FCC 值、但不能修改 MAXRROR 值。对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非您是密封的、否则不能写入 Maxerror。 您的监测计是否密封?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有操作均采用解封方式、我们可以更改 FCC 值、但不能更改 MAXRROR 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我直至星期二才能获得 EVM 并为您查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 EVM 上签出了它。 Maxerror 不可写。 它仅在一个周期后学习时发生变化。 复位时、它将变为100%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点、但 BQ3060和 SN8765 maxerror 是可写的。BQ4050是低端市场中的应用程序、许多客户不需要学习、因此他们将直接更改此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次检查了它、它不可写。 我们已将其转交给 FW 工程师、以查看是否需要更改。 但这将涉及到固件版本、这可能是一个漫长的过程。 到目前为止、它不是可写寄存器。