This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:关于反向电流阻断条件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683352/tps22953-about-the-condition-of-reverse-current-blocking

器件型号:TPS22953

您好!

 

关于 TPS22953上的反向电流阻断、我的客户提出了一个问题。

(问题)

根据数据表第5页、输入反向阻断电流描述如下。

 

在这种情况下,这意味着当 Vbias = Vin=Ven=0V 时,反向电流能够阻断。

(Ircb=001uA 典型值)

我的理解是正确的?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao2199、

    您的理解是正确的、当 VIN=VBIAS=EN=0V 时、器件将阻断反向电流。 只要 EN=0V、反向电流阻断就处于激活状态。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius