This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:异常现象

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671445/bq25898-abnormal-phenomena

器件型号:BQ25898

尊敬的团队:

我的客户最近注意到以下异常现象:

我们使用的锂离子电池具有相对较低的 Vcut 检测电压、低于电池的低电压。 Vcell 最小值为2.758、Vcut 检测为2.5V。

 在 Vbat < 2.7时,BQ25898的 VSYS 出现以下现象:

BQ25898输入端的 VBAT 为:

VBAT 和 VSYS 相关(绿色–Vbat、黄色–VSYS):

是否有任何提示、为什么会发生这种现象? 似乎器件 BATFET 关断,BATFET 关断是否有 LOWV 定义?

在电池放电过程中会发生这种情况–此时不存在 Vbus 连接。 当我们将 Vin 连接到 BQ25898,Vbat 超过2.6V 时,一切都恢复正常。

提前感谢

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参阅 d/s P17、9.2.3器件从输入源上电、如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。

    参数测试条件 最小最大值单位
    VBAT (DPL)电池耗尽下降阈值2.15 2.5 V
    VBAT (DPLZ)电池耗尽上升阈值2.35 2.7V

    该器件始终监测流经 BATFET 的放电电流(请参阅补充模式)。 当系统过载或短路(IBAT > IBATFET_OCP)时、器件会立即关闭 BATFET 并设置 BATFET_DIS 位、以指示 BATFET 已禁用、直到输入源再次插入或应用 BATFET 启用(退出运输模式)中描述的方法之一来重新启用 BATFET。 请仔细检查系统负载电流。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你