This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53625:TPS53625 + CSD95379测试问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671845/tps53625-tps53625-csd95379-test-issue

器件型号:TPS53625

你好

        请参阅以下波形。 这些波形的问题根本原因是什么?  

1.上升的斜率为何不同?  

2.抖动较大

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    假设您在示波器快照中具有相位节点、看起来引导电阻器或缓冲器可能是问题所在。 您可以与我分享这部分原理图吗?

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Carmen

           请参阅以下内容。 有什么能为你效劳的? 谢谢你。

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick、

    引导电阻器和缓冲器乍一看都不会过大、但如果不与您进行实验、则很难判断是否驱动相位节点。 您能否在 BOOT 电阻为0Ω Ω 且无缓冲器的情况下拍摄相位示波器画面?

    如果相位的上升沿看起来不错且尖锐、则问题是由其中一个区域引起的、我们可以从那里解决。 这个问题是在所有输出电压和负载电流下发生的、还是存在一个不显示这个问题的组合条件?

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmen、

                我们将 BOOT 电阻器更改为0Ω Ω、 没有缓冲器。 波形如下所示。  虽然负载电流更大、 但这种现象 将更加明显。 是否有任何意见可以解决此问题? 谢谢你。  

    抖动

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您能否与我共享一个布局文件进行审阅? 原理图看起来不错、但问题可能出在 PCB 本身。 如果需要、我们可以设置文件共享。

    我还复制了此主题上的 FET 团队进行评论。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    是的。 我们将为您提供布局文件以供查看。 您可以为我设置文件共享吗? 谢谢你。

    BR
    Patrick