This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要升压电路

Guru**** 2965050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24610, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677903/want-the-boost-up-circuit

主题中讨论的其他器件:BQ25703A、 BQ24610、 BQ24725A

我们的器件规格为60瓦、12伏直流、5至6.67安培。 为了运行该器件、我们正在为其开发一个电源组。 我们选择了11.7伏7安锂电池。 因此、请为此提供升压电路。 如果可能、使用具有短路保护功能的充电电路。

我们使用的是锂电池、因为这些电池重量轻、但锂是易爆的。 因此、根据此要求、请提供解决方案。 (设备是医疗设备)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您希望为电池充电的输入源电压范围是多少? 输入源能否直接驱动60W、12V 器件?

    如果该输入源无法直接驱动器件、则可能需要选择两个器件:

    一个用于为电池充电:如果输入源电压可能高于或低于电池电压、我建议使用降压/升压充电器 bq25703A。 如果输入源电压始终高于电池电压。 您可以选择许多降压充电器、例如:bq24610、bq24725A……

    另一个用于将电池电压转换为12V 以支持60W 器件。 我建议运行 OTG 模式的 bq25703A 在 VBUS 上提供12V/6A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池规格为11.1v 7.8A、电池负载符合规格12 v dc、5至6.67A、60瓦功耗的器件。 因此,为了升压和维持12 v、5安 neec 升压电路的电压电平和电流电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于您的应用的两个充电器电路:
    一个用于为电池充电:如果输入源电压可能高于或低于电池电压、我建议使用降压/升压充电器 bq25703A。 如果输入源电压始终高于电池电压。 您可以选择许多降压充电器、例如:bq24610、bq24725A……

    另一个用于将电池电压转换为12V 以支持60W 器件。 我建议运行 OTG 模式的 bq25703A 在 VBUS 上提供12V/6A 输出。

    你还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭该线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 此电池为3S 3P,11.1伏7.8安。 为此、您是否会提供充电电路? 输入将为12V 直流电压、或按标准进行设置。 此电池组已有 BMS 电路、因此需要在充满电后自动截止的充电电路并提供指示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、唯一的多节降压/升压充电器是 BQ25703A。  参考电路是 http://www.ti.com/lit/pdf/sluubg6中的 EVM 原理图