This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO:Vout_MODE 读取错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701720/fusion-digital-power-studio-vout_mode-read-error

器件型号:FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
主题中讨论的其他器件:TIDA-00653UCD3138FW-Bidi

您好!  

我在将 TIDA-00653与 Fusion Studio Online 连接时遇到问题。 该器件加载了提供的固件( )。

通过使用 UCD3xxx 器件 GUI、我能够将上述固件下载到器件上、并使用内存调试器和 Bi-DCDC GUI。 Fusion Studio Online 检测到设备、但返回错误

为 DC-DC @地址88d 引导 Fusion GUI 时出错:

无法从 DC-DC @地址88d 读取以下 PMBus 命令:
VOUT_MODE
Fusion Digital Power Studio 需要这些命令才能运行。

请验证固件和电源并重试、如果您仍然遇到困难、请联系客户支持。 位于 TIDP.PMBus.PMBusUtils.Verify_Parameters_readable (PMBusDevice 设备、IEnumerable`1 COMMAND_ID) at TIDP.PMBus.PMBusUtils.Verify_Required_Parameters_Readable (PMBusDevice 设备) at TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DeviceControl.t (WinDPP.GUI)

由于此错误、Fusion GUI 无法继续。

我尝试了在找到的解决方案     、但未解决问题。  

使用器件调试报告返回

预期的 X0文件--- 未提供
预期的项目文件--- 未提供
GUI ------------------------------ 德州仪器 Fusion Digital Power Studio v3.0.30 [2018-03-02]
非洲顾问办--- USB 适配器 v1.0.13 [PEC;400 kHz]
找到了程序--- 是的
器件 Boos ------------------------------------------------------- ToProgram
警告--- 发现未知 device_ID
I2C 地址--- 88d 0x58
DEVICE_ID------- UCD310128V1|0.0.35.0068|120227
              [0x55434433313031323856317C302E3033352E303036387C313230323700]
MFR_MODEL 双向直流直流-[0x426964697656374696F6E4443444300]
MFR_REVISION ---------------- E3[0x453300]
MFR_SERIAL -------------- XXXXX[0x58585858585858585800]
MFR_ID----- TI[0x544900]
MFR_DATE ---------------------- YYMMDD[0x594D4444444400]
MFR_LOCATION -------------- 德克萨斯州达拉斯[0x44616C61732C20545800]
错误------------------------ 发送程序 enable_rom 命令后无法检测到 ROM
摘要---------- 设备出现问题:
                无法访问 ROM

您认为这一问题的解决方案是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    参考固件不支持 PMBus、当前只能通过内存调试器和 BIDCDC GUI 进行配置、正如您已经完成的那样。

    在线 GUI 无法工作、因为参考固件中未实现 PMBus。