This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:LM5050-1-Q1参考设计与放大器;最大开关速度

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1-Q1, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673229/lm5050-1-q1-lm5050-1-q1-reference-design-max-switch-speed

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5050-1

尊敬的电源开关团队

1.能否获取 LM5050-1-Q1的参考原理图设计?

2.我可以获得最大开关速度信息吗?

    能否在 FET 上使用300kHz 开关?

3. 主要应用和领域在哪里?

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    TI 参考设计中捕获了用于汽车电池反向保护的 LM5050-1-Q1参考设计。
    " www.ti.com/.../PMP7936"

    对于 ORing 应用、请参阅数据表应用部分或 TI 设计。
    " www.ti.com/.../PMP7824"

    为什么开关速度对于 LM5050-1等 ORing 控制器很重要、即使 FET 关断、体二极管也会导通。
    您是否正在寻找高侧开关?

    LM5050-1的应用主要是用于汽车领域中冗余电源和反向电池保护的有源 ORing。

    此致、
    Kari。