This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:数据表中的注意事项备注、无需进一步说明

Guru**** 2613465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672766/tps51604-caution-remark-in-datasheet-without-further-explanation

器件型号:TPS51604

大家好、

我正在考虑在我的设计中使用 TPS51604同步 MOSFET 驱动器。

在描述 UVLO 功能部分的数据表第10页上、会打印一条警告消息、提示"注意不要在超低功耗模式(SKIP = TRI-STATE)下启动驱动器。"

此警告没有任何进一步的解释。 在我的特定应用中、如果不增加电路的复杂性、我无法保证 SKIP 引脚在加电期间不会处于三态。

我的问题是、如果引脚在加电期间处于三态、会发生什么情况? 为什么在彩色框中打印备注? 这是事后才考虑的吗?

此致、

Paul

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在数据表第11页的"跳过引脚"部分中、显示在低功耗状态下、UVLO cmparator 保持关闭状态。

    在数据表第10页的"UVLO"部分中、UVLO 比较器用于将 DRVH 与 DRVL 保持在低电平、直到 VDD 达到阈值。

    如果 UVLO 比较 器在 VDD 上升期间保持关闭、则 DRVH 和 DRVL 可能不会在 VDD 达到 UVLO 开启阈值之前保持低电平。

    这是潜在的风险。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢钱!

    Paul