This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20242:什么是内部 VREF 启动时间?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696344/lm20242-what-is-internal-vref-startup-time

器件型号:LM20242

尊敬的先生:

LM20242内部 VREF 启动时间是多少?

请参阅附件文件红色框。

谢谢你。

此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德、您好!

    我将此请求转发给我们的 LM20242专家 Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    当器件被使能时、一个 µA 电流源(ISSC = 5 μ A)为 CSS 充电并生成一个从0V 到 VFB 的斜升以进行控制
    输出电压的斜升速率。 因此,在启动过程中,误差放大器基准电压等于 SS 电容器上的电压,一旦超过0.8V,内部基准电压就会接管它。

    Ambreesh