This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ25895MEVM-664:BQ25895MEVM-664

Guru**** 2613945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672682/ccs-bq25895mevm-664-bq25895mevm-664

器件型号:BQ25895MEVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我在这里从事电池充电和电池管理工作、我使用 BQ25895 IC 进行电池充电。

我想知道、当器件在输出端口上连接(例如移动设备)时、它将自动检测器件是否、其中是否内置了任何功能。

因此、我只想知道、它只需检测连接到输出 USB 端口的器件即可为器件充电。

谢谢你  

SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25895具有用于 USB 端口类型和非标准适配器检测的 D+和 D-引脚。 有关详细信息、请参阅 bq25895数据表(SLUSC88A)第17-18页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Ezhao、
    好的、这适用于输入侧的输入检测 Wright。
    但我想检测输出端口、例如当手机(设备或任何小工具)连接到输出 USB-A 型端口进行充电时。 此时它将检测到器件或不检测器件。
    如果连接了任何手机(器件或任何小工具)、此 BQ25895 IC 可自动检测输出端口。

    谢谢你
    SR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25895仅执行 D+/D-输入源类型检测。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning T、
    是检测连接到输出端口的器件的任何方法。
    或者、我们可以使用此 D+/D-引脚在输出端口检测器件。