This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ10505:LMZ10505模型不会在 WEBENCH 中进行仿真

Guru**** 2487275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701682/webench-tools-lmz10505-lmz10505-model-will-not-simulate-in-webench

器件型号:LMZ10505

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我尝试使用 LMZ10505对设计进行仿真时、原理图表示无法正确转换为仿真模型以运行稳态或瞬态仿真。

这似乎是 LMZ10505的基础模型的问题--但我对此并不积极。

欢迎您提出任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我访问了 LMZ10505产品文件夹并使用 WEBENCH 设计器工具来实现应用:VIN=5V、Vout=3.3V、Iout=3A、并且能够执行启动仿真。 还能够执行负载瞬态和待机。 但是、我确实注意到仿真波特图存在问题、我将通知仿真团队。 是否可以再次尝试查看是否遇到相同问题?

    我已附加一个链接、指向我使用上述条件为 LMZ10505生成的仿真设计。

    链接:webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我同意,其他类型的模拟似乎是有效的--
    启动、负载瞬态、输入瞬态、稳态

    我重点介绍了波特图部分、这是我遇到误差的地方。
    感谢您将这一点推向仿真团队中的合适人员的关注。

    此致、
    Dave S