This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM46002:效率与效率(对数标度)之间的差异图

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696983/webench-tools-lm46002-differences-between-the-efficiency-and-the-efficiency-log-scale-chart

器件型号:LM46002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

今天、我使用 TI Webench 设计了开关稳压器。 帧条件为:V_IN=10...50V、V_OUT=3.3V 和 I_OUT=2A。Webench 建议我在低电流条件下也希望获得良好效率时使用 LM46002。 在下面的图表中、我绘制了效率(对数标度)和效率图、但我不理解为什么我在左图中得到的最小值@0.27A、而这不是在右侧图中出现的。  

有人知道我为什么会得到这一结果吗?  我认为,这只能是计算图表时的错误,或出现不准确的情况。

感谢您的帮助、抱歉我的英语不好

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我将您的问题提交给与 Webench、Ambreesh 有良好关系的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您是否从 Ambreesh 获得了任何答案?

    此致
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    您看到的是从 PFM 模式(提高轻负载效率)到 PWM 模式(固定频率操作)的模式变化结果。 请参阅器件数据表中的效率数据。

    Ambreesh