This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:建议的输出电阻和旁路电容

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701601/ucc27524-recommended-output-resistance-and-bypass-capacitance

器件型号:UCC27524

我计划将此芯片用于2种不同的应用、以驱动 GaNFET。 以下是每个器件的规格:

1 -  

输入电压:3.3V

输出电压:5V

IDS:2.8A (最大值)

2 -  

输入电压:7.5V

输出电压:5V

IDS:2.8A (最大值)

UCC27524的理想输出电阻值是多少、是否有推荐的旁路电容值? 我想使用0.1uF 和10uF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicholas,

    欢迎使用 e2e! 感谢您询问此问题、我在该设备上安装了应用程序。

    有关 详细的栅极电阻器选择指南、请查看 www.tij.co.jp/.../slla385.pdf。

    此电容配置听起来不错。 有关更多详细信息、请查看第13页的最后一段以及数据表 www.ti.com/.../ucc27524.pdf 第11节的布局指南

    如果您有任何疑问、请告诉我!
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你回来 JEFF!

    我错过了这一段,或者至少已经开始朝着这一段努力。

    我将很快查看第一个文档。 明天我将不在办公室、如果我对您分享的内容有任何疑问、我将在周一回来。 再次感谢!