This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:是否可以在不同的电压输入下并联多个 LMZ31710?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682845/lmz31710-is-is-possible-to-use-multiple-lmz31710-in-parallel-with-different-voltage-input

器件型号:LMZ31710

在电流应用指南中、它仅讨论输入和输出电压相同时的电流共享。 但是否可以使用不同的电压输入? 实际上、我有两个电压源、几乎但不完全相同、我想将它们各放入 LMZ31710中 、以将它们组合成一个电压源。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的朱瑞玉:

    当并联两个 LMZ31710以提供更大的负载能力时、不可能使用不同的电压输入。 并联 LMZ31710的行为类似于主 LMZ31710 "主器件"的"从器件"、后者具有设置的单输入和输出电压。 当主 LMZ31710打开时、其 SYNC_OUT 引脚将强制从器件 LMZ31710具有180度的相位差。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢