This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:成功完成学习周期更新状态为05、无法导出数据存储器文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699740/bq27542-g1-after-successful-completion-of-learning-cycle-update-status-is-05-and-not-able-to-export-data-memory-file

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCRA0

您好!

我已成功完成2600 mAh 电池的学习周期。

但仅在数据存储器中"更新状态= 05"。 根据文档、它假设为06。

我无法 导出数据存储器文件

请找到所附图片并帮助我。

谢谢、

Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Basavaraju。
    您是否可以再运行一个放电周期,即充电、休息和放电,以查看更新状态是否会达到06?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。

    我安装了最新版本1.3.80 Battery Management Studio、但结果相同。

    学习周期已完成、但更新状态为05、并且在数据存储器导出期间出现错误。

    根据您的建议、我将再运行一个周期并告知您。

    谢谢、

    Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    在成功的学习周期基础上、我完成了放电周期(充电、放松、放电)。
    但更新状态仍然为05、并且在导出数据内存时出现相同的错误。
    请帮我、GG 文件生成现在处于高优先级。
    谢谢、
    Basavaraju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Basvaraju

    如果您关闭 bqstudio 然后重新启动它、您能否尝试使用导出按钮 gg 文件按钮来提取 gg。 此外、对于大规模生产、它不是要使用的 gg 文件。 它是 bqfs 或 dffs 文件。

    此外、您是否有日志文件供审阅。 如果您能够执行 gg 文件、则需要该 gg 文件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    一个澄清是、如果我关闭并重新启动 bqstudio、它是否会保留数据存储器值?

    更新状态未更新为06的原因是什么?

    我在数据存储器中尝试了"Auto Export"选项、它可以正常工作、但在学习周期中无法正常工作。  

    谢谢、

    Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、监测计将保留数据存储器值。 您能否将测试后提取的 gg 文件与您开始使用的 gg 文件附加在一起、以便我了解您将参数设置为什么、并查看电阻表是否更新。

    更新状态往往停留在05的原因可能是断点或 Rdis (不确定此故障的原因)已被设置。 这意味着监测计可能会计算负电阻值、该值通常是由于化学 ID 与电池电压曲线不匹配或使用过高的放电电流所致。 您使用了什么放电电流? C/7? 我建议尝试一个不同的化学 ID、该 ID 是作为您的电池单元的近似匹配项而出现的。 gpc chem 工具的最大 DoD 误差必须小于3%才能被视为近似匹配。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    请查找随附的 gg 文件(学习周期前编程的 DEFAULT_bq27542-G1_1000和 在学习周期后提取的 bq27542G1_new_2600)。

    目前、我正在以450mA 电流放电。  

    Chem ID: 132 with deviation %:2.82是在 GPS 工具报告中找到的唯一近似匹配项。 在 Battery Management Studio 132中、代表 LG -定制层压3 (1200mAh)、LiCo02/c碳-6、-20C、OCV 精炼

     姜锦远在使用化学 ID 132之前进行了检查, 并建议继续使用132,因为化学 ID 模式是独立于容量的。  

    e2e.ti.com/.../gg_5F00_files.7z

    谢谢、

    Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basavaraju、
    您附加的不是 gg 文件、而是 srec。 您可以附加 gg 文件吗?

    我担心 chem id 132会将其降至接近3%的阈值、这可能是您学习失败的原因。 如果您仍然学习失败、我建议使用我们的工具 gpcra0 http://www.ti.com/tool/GPCRA0 创建您的黄金文件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    正如您所建议的、我再执行一次电池充电周期、并将日志上传到了 GPC 工具。

    这次 GPC 工具报告建议 Chem ID:159。

    最佳化学 ID:159最佳化学 ID 最大 偏差,%:1.68

    在 bqStudio 中、这个 chem id 有3个条目、如附加的图像中所示。

    我觉得2200 mAh 的 Sanyo 更好、因为电池输出是2600 mAh。 请告诉我您对此的建议。

    我将使用新的 Chem ID 159执行学习周期并更新您。

    谢谢、

    Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basavaraju、
    无论电池描述什么、化学 ID 都是相同的。 监测计可获知电阻。 因此、您可以使用其中任何一个。
    谢谢
    Onyx