This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:LG Chem ICR18650E1的最新 CHEM 文件版本

Guru**** 2569345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682224/bq78pl116-newest-chem-file-version-for-lg-chem-icr18650e1

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARDBQSTUDIO

您好!

是否有适用于 LG 的化学文件: 适用于 bqWizard 的 ICR18650E1 (3200mAh)。

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:
    下面介绍了如何查看可用的最新 ChemID。
    在 TI.com 上搜索“chemistry updateer”,并在此处导航: www.ti.com/.../gasgaugechem-sw
    下载软件(SLUC564)下的第一项:bqStudio Chemistry Updater (修订版 DV)
    在 zip 文件内向下钻取以查找 Chem.ini

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    看起来我需要 ChemID 3727。 导入化学物质时、我认为 bqWizard 需要.chem 文件。 我认为我需要3727.chem。  您知道我可以从哪里或如何获取 该文件吗?

    此致、Ed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    化学更新程序仅更新 EVSW 目录中的.chem 文件、而不是 bqWizard。 因此、您可能需要安装 EVSW。 下面是一个您可以下载并安装的工具:
    www.ti.com/.../sluc516

    在 TI.com 上搜索 “chemistry updateer”,并在此处导航: www.ti.com/.../gasgaugechem-sw
    下载软件(SLUC261)下的第二项: 电量监测计化学物更新程序设置 v6.26 (修订版 FW)  
    从.zip 文件中解压该文件并运行安装程序。
    转到此文件夹:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\bq Evaluation Software\Plugins\Chemistry
    将所需的任何或所有.chem 文件复制到 bqWizard 文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这满足了我的需求。

    谢谢!