This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法进入状态5

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671101/bq34z100-g1-failure-to-get-to-status-5

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

请检查我的数据、并告诉我为何无法进入状态5。

我最近更新了参数、以便在状态4时具有有效的充电终止功能。

我使用的是 GPC 工具匹配的化学 成分808。

我附上了一份完整的收费数据日志、并放松了3小时。

我很焦急地等待你的答复!

-Tim

。 随附  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CHM1-BAT12-Status4-CHEMID808-_2800_03_2D00_11_2D00_2018_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    仅在放电时才会学习铅酸、因此您需要从充满电开始、然后再进行放电以获得首次 Qmax 更新、然后再次充电和放电以更新 Ra。
    此主题中提供了更多详细信息和其他提示:
    e2e.ti.com/.../2368741
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是在所调查电池的学习周期中尝试的剩余电量和完整充电容量图表。设计容量设置为5750、即全充电容量(FCC)。  第一次放电后、FCC 按预期降至4564、因为我的电池容量显然不是5750。 然而、在一个有效的充电终止后、完整的充电容量和剩余 电量从4564跳至5750。 这就禁止学习,因为第二次放电的能力太高。 它应从4564左右开始。

    唯一可能影响这一点的设置是电池组配置寄存器中的 REMFCC 位未设置。

    问题:

    1) 1)如果不是、您能否解释 FCC 为何在充电 终止时从 DSG 容量跳到设计容量?

    2) 2)如果我设置 RMFCC、此问题是否可以自行解决? 如果是、我是否需要重置器件才能进行此操作?

    3) 3)此外、我是否需要调整我的设计容量以更正确地与电池放电容量相对应? 在 C/20速率下、根据我的最新分析、这应该大约为4800mAh。  

    我已附加 我的日志文件和 gg 文件。  

    请帮助! 我正在加速日程!!

    -Tim

    e2e.ti.com/.../CHM1-bat12-_2800_03_2D00_12_2D00_2018_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要紧急响应.. 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    RSOC_HOLD 和 Smooth 均已设置、不应同时启用。

    在 Pack Configuration C 中,取消置位 RSOC_HOLD,启用 Relax Smooth Okay。 此外、将负载选择更改为7。

    在进行这些修改后、请告诉我问题是否仍然存在。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要重新发布 ITEN 或重置才能使其生效?

    此外  、该规范的第7.3.6.2节中未定义负载选择7。 这是您的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    抱歉、在其他多节电池电量监测计上、负载选择7是一个选项。 对于学习周期的恒定电流负载、请将负载选择保持为1 (您的电流设置以及默认设置)。

    需要在优化/学习之前启用它。

    执行优化/学习周期后、监测计的更新状态应为06、表示优化/学习周期了解了电池组的 Qmax 和 Ra 表。

    如果性能令人满意、则可以创建黄金映像来对所有监测计进行编程:

    要创建黄金映像:

    使用 bqStudio、导出电量监测计设置的 gg.csv 文件。
    2.在文本编辑器中,打开 gg.csv 文件并:
    a.将周期计数参数设置为0。
    b.将"更新状态"设置为02以禁用它。
    c.保存文件。
    3.在 bqStudio 中,导入默认 srec 文件。
    4.更新 ChemID
    5.从步骤2加载修改后的 gg.csv 文件。
    6.保存黄金 srec。

    然后、您可以将黄金 srec 编程到新的软件包中。 然后校准、启用它并密封电池组。 然后、它将准备发货。 或者、可以在10-30个电池组中执行校准、并在步骤2中对校准值取平均值并进行设置、假设差异很小。

    此致、
    Bryan Kahler