This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:BQ501210 TX 线圈

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683500/bq501210-bq501210-tx-coil

器件型号:BQ501210

您好!

能否将6.3uH TX 线圈与 bq501210搭配使用并借助适当的电容器组? 我问的是 、在 bq501210EVM-756中、它们使用的是10uH TX 线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ501210 TX 线圈--建议使用10uH 线圈,可以使用6.3uH 线圈--不建议使用,否则会导致问题。