This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4254-Q1:最小输出电容

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672921/tps7b4254-q1-minimum-output-capacitance

器件型号:TPS7B4254-Q1

您好!

在数据表的第4页、参数 COUT 上的注释(3)显示:"最小输出电容要求适用于最坏情况下的电容容容差30%。" 它是否 µF TPS7B4254-Q1 µF 7 μ F (= 10 μ F - 30%)的实际输出电容是否正常?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    如果您查看由 X7R 或 X5R 制成的陶瓷电容器的数据表、您会注意到电容会随环境温度而变化。 此外、电容器通常附带制造容差、实际电容还取决于施加的直流电压。 10µ、如果您使用1 μ C/X7R、当所有容差都发挥作用时、最终可能会产生低至7µF μ F 的实际电容。

    如果您的电容未显示任何容差或任何其他电容减小、则可以使用7µF μ F 电容。 但这种电容器不存在、至少如果它是陶瓷电容器、则不存在。 因此、请勿使用小于10µF μ F 的电容!

    如果您计划使用 X7R 或 X5R 电容器、请查看数据表、了解该电容器的容差。 不要忘记、如果施加更高的直流电压、陶瓷电容器可能会出现电容差值下降的情况。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    是的、这意味着 LDO 的输出端必须至少有7uF 的电容。 该声明有助于说明输出电容器的降额。 当您查看将放置在 LDO 输出端的电容器时、务必检查其降额程度并确保输出端的电容大于7uF。 如果电容小于7uF、则应切换到更大的电容器。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的澄清。 这只是一个语言问题-我应该如何准确地理解这项陈述。 我非常了解陶瓷电容器的特性、因此请不要担心。

    总之、感谢您的建议。

    此致、
    横田新一