This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:电源输出问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683283/tps61032-power-output-issue

器件型号:TPS61032

我遵循了数据表中的典型应用原理图。  输出良好。  当我在其上施加一个电阻负载时、它连续输出5V 直流1.5A、没有问题。  当我将其连接到 iPhone 进行充电时、iPhone 很少开始充电(我说很少、因为有时它会启动)。  如果我在升压转换器和 iPhone 之间挂接一个未供电的 USB 集线器(具有4个输出和用于连接/断开的开关)、手机充电正常。

我想连接速度可能是发生连接的速度、因为它在中间有一个按钮开关时起作用、或者它可能是输出电容器的大小。

手机只需大约0.8A 的电流即可充电(启动时)。  请向正确的方向指明我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在手机未充电时测量 TPS61032输出电压?
    手机通常需要为 D+和 D-的接口 IC 供电、否则手机本身不会充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀、感谢您的快速回答! 我认为这是我的问题、我没有为 d+或 d-