This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ2980 + BQ27510分流连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700105/bq2980-bq2980-bq27510-shunt-connection

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ27510

您好!

在使用 bq2980+bq27510+MCU 开发1S 电池的 BMS 时、我注意到 bq2980测量分流电压的方法与 bq27510相反、并且我实际上需要2个分流器(1mR 用于保护、10mR 用于监测计)。 那么、我想知道下面的原理图是否可以正常工作?

P.S. 单元格不可移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我认为我不同意您设置原理图的方式。 电池正极端子应连接到 bq2980和 bq27510的 VDD。 VDD 不应像现在那样通过 FET 进行连接。

    此外、我看不到具有两个感应电阻器的原因。 我相信您只能有一种感觉

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到、VDD 连接不是很明显...

    那么 、通过电阻分压器将 bq2980的 CS 连接到10mR 分流器的想法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道您使用电阻分压器网络的原因是什么。 这也会影响测量仪表电流测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2980需要1mR 分流器、以便 SCD 在8A 时跳闸、但如果我理解正确、监测计需要10mR 分流器、以便在低电流时更精确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    将1m 与10m 串联、并使1m 的节点连接到 bq28980的 CS 和 VSS。 然后在 SRN 和 SRP 之间连接10欧姆电量监测计的电量

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助!