This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:DW-16封装的尺寸图

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672829/uc2846-size-chart-of-the-dw-16-package

器件型号:UC2846

降级:

在 UC2846/3846‘s 数据表中没有关于封装尺寸(DW-16)的说明、请提供 Plese 帮助  、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cary、

    感谢您关注 UC2846。 此处提供了适用于 DW 封装的 CAD 文件:

    请告诉我、您是否需要这种解决方案。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cary:

    感谢您在设计中选择 TI。 您的设计中是否使用 SOIC (16)封装?

    如果这张图片不能帮助您解决问题、请随时告诉我。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的请求。 我们需要封装信息(SOIC-16)来绘制 PCB。

    对于 DW 封装,我们可以在 “封装信息”中找到“封装图纸”中的文件。

    DW-20很明显、但只有 DW-16图片。 DW-16是否有任何详细信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、

    您可以在此处找到16引脚 DW 封装图:www.unitrode.com/.../ma2066.html

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benjamin:
    感谢您的帮助! 这正是我要找的。