This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:反馈电阻器选择

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683347/tps549d22-feedback-resistor-selection

器件型号:TPS549D22

我不清楚计算是什么、如果您希望使用该器件通过连接到 RSP 引脚的反馈电阻器设置电压。 我知道最好通过 VSEL 引脚使初始电压尽可能接近所需的值、但我希望得到的值不是引脚可绑定的默认值之一。 数据表仅提到确保使用远小于100K 的电阻器、但 RSP 引脚的分压电压应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    一个良好的起点是将底部反馈电阻器选择为10.0千欧。 使用方程式 Vout =((RtoP/Rbot)+1)* Vref、其中 Vref 是引脚搭接的设置值。