This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:针对电池榨汁进行丰富的优化

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672955/tps61291-copmonent-optimization-for-battery-juicing

器件型号:TPS61291

您好!

TPS61291DRVT 在一个由2节 AAA 碱性电池供电的项目中。

当电池电量低(~20%)时、我们无法使用直流/直流转换器"榨汁"电池、而直流/直流转换器发生故障、电压下降、从而在直流/直流转换器本身开启(从旁路到升压)时扼流系统、 或者、如果已经处于升压模式、则在增加诸如蜂鸣器(~100mA 平均值)之类的负载时。 在同样的条件下、在旁路模式下、蜂鸣器工作(尽管噪声密度较低、但不会发生这种情况)。

当然、这种行为可能是预期行为、因为在这些条件下、我们接近组件的最大规格。 我们的问题是:

1)在这种情况下、为了获得最佳性能、理想的输入/输出电容器+电感器组合是什么? 是否有更好的电容器类型、尤其是电感器(例如线绕、分层功率电感器等)、以便在这些限制下最大限度地提高性能?

2)是否有更适合此用途的 TI 组件?

3)这些组件或其他电池榨汁解决方案的最佳使用技巧。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果100mA 不是连续电流、我们可以增加电容器以平均电流。 电感器应足够大、以便优化升压效率、您可以使用 TPS61291数据表中建议的电感器(或等效电感器)