This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65250:TPS65250不能#39;t 输出

Guru**** 2650125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681470/tps65250-tps65250-doesn-t-output

器件型号:TPS65250

你(们)好

我之前发布了以下 E2E 主题。
我的客户评估了具有31~35引脚悬空的 TPS65250不使用 Gasp 模式。
但 EN1~3、V3V 和 V7V 为0V。

e2e.ti.com/.../2401663

我找到了以下 E2E 主题。
在该线程中、写入了31引脚连接 GND、32~34引脚连接 VIN 和35引脚开路。
如何将31~35引脚连接到?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三,
    将与 EVM 确认并提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jason -San

    感谢您的礼貌回应。
    我可以获得您的评估结果吗?
    请允许我再问您一些问题。
    煤气电路的电源是由 Vin 供电还是由内部电路供电?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、横田洋三

    我检查了 EVM 上的此测试。

    在悬空31~35引脚后、EN1=EN2=EN3=3.2V、V3V=3.37V、 V7V=6.2V。  

    Buck1、Buck2、Buck3可以正常工作。

    因此悬空31~35引脚 不会影响 Buck1/2/3。  

    GASP 电路独立于 Buck1/2/3。

    2.煤气电路的电源 由 Vin 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵新

    感谢您的确认。
    我的客户评估了它浮动31~35端子、V3V 和 V7V 为0V。
    但是、当它们将33个端子连接到 VIN 时、输出了 V3V (但随后中断)。
    我检查了另一个电路、但找不到任何问题。
    请允许我向您询问以防万一。
    TPS65250的33端子根据表中的功能被写入输入。
    我应该浮动31~25 Ω 端子吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yokata

    "但它在那之后破裂"的含义是什么? IC 是否损坏?

    我犯了一个错误、上次测试中未切断引脚33的 Vin 布线。
    Todday I cut Vin trance for pin33、然后重新测试 EVM。
    RESUt 与您相同、上电后、V3V 和 V7V 为0V、Buck1/2/3不工作、我看不到 IC 损坏。

    因此、正确的设置:
    引脚31、32、34、35可以悬空、但引脚33必须连接到 VIN。 --> Buck1/2/3和 V3V 及 V7V 可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赵新

    感谢您的确认。
    "但此后发生了故障"在输入 Vin 后损坏了 TPS65250。
    我的客户评估了 TPS65250、因为31、32、34和35端子是悬空的、33端子连接到 Vin。 但 V3V 和 V7V 为0V、BUCK1/2/3不起作用。
    我正在检查电路和布局。

    此致、
    横田洋三