This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N-Q1:汽车与工业:LM4050QAEM3-5.0/NOPB 与 LM4040AIM3-5.0/NOPB

Guru**** 2486875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4050-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700882/lm4050-n-q1-automotive-vs-industrial-lm4050qaem3-5-0-nopb-vs-lm4040aim3-5-0-nopb

器件型号:LM4050-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4050-N

你(们)好  

我正在寻求帮助、以确定  LM4050QAEM3-5.0/NOPB (汽车) 与 LM4050AEM3-5.0/NOPB (工业)之间的差异。

www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4050-n.pdfFor"="">

We may have to use  LM4050AEM3-5.0/NOPB  due to long lead times/availability  of LM4050QAEM3-5.0/NOPB.

I hope these questions are correct place for this forum. 

  • What are differences in design?

示例: LM4050QAEM3-5.0/NOPB 使用金键合线。 LM4050AEM3-5.0/NOPB  使用铜键合线。

我假设在该封装中使用金线的主要优势是热循环能力更强、粘合效果更好-还有什么其他吗?

还有其他设计差异吗?  

  • 时基故障:

在线计算器指示相同的 FIT/MTBF 值和相同的样本大小。 TI 在     同一测试中实际测试了2785个 LM4050QAEM3-5.0/NOPB (125C 汽车)和2785个 LM4050AEM3-5.0/NOPB (125C 工业)和2785个 LM4050AIM3-5.0/NOPB (85C 工业)、这可能是巧合。  

这些 FIT 值是每个器件型号的产品线值还是值?  

ELFR/DPPM 值不在线提供。 我认为这些是早期故障和/或 EOL 故障。 HALT 测试表示0个故障。 是否缺少 ELFR/DPPM 意味着未观察到故障。  

在资质认证温度下使用您的 DPPM 计算器的猜测是325。 什么是正确的 DDPM 值?

  • 温度额定值

根据“比较并联电压基准中的所有产品”(参见下面的链接),两个器件均可在-40/125C (固定 LM4050-N 和 LM4050-N-Q1)下使用。

LM4050QAEM3-5.0/NOPB 为1级。

 LM4050AEM3-5.0/NOPB 似乎是-40/125C 1级部件-是这样吗?

  • 这两个器件是在同一生产线上制造的吗?

  • 您是否从同一 产品线中挑选汽车器件?

  • 这两个器件的 EOL 测试有何不同?

  • 与  标准器件 LM4050AEM3-5.0/NOPB (或更低的缺陷)相比、您如何实现汽车 LM4050QAEM3-5.0/NOPB 零缺陷 ? 其他 EOL 测试、老化、分类、设计(Cu 与 Au)等?  

  • 注意: LM4050AEM3-5.0/NOPB 的额定温度为125C, 而 LM4050AIM3-5.0/NOPB 的额定温度为85C。 AEM 与 AIM 的含义是什么?  

谢谢你。  

 

www.ti.com/.../temperature-change-FIT.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddy、

    我要求内部团队查看我们在这些问题上掌握的信息。 当我有答案时、我会向您更新。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    我在 E2E 上向您发送了一封个人消息、让您将此问题脱机。 我会在这里回答一些问题,让公众了解。

    LM4050QAEM3-5.0/NOPB 和 LM4050AEM3-5.0/NOPB 均为-40C 至125C 分级器件。 不同之处在于、汽车级的设计和测试不同、符合 AEC-Q100标准、因此适用于恶劣的汽车环境。

    A -表示器件的精度等级、即0.1%。 B 和 C 分别为0.2%和0.5%
    I/E -用于描述建议工作温度范围的"工业(-40C 至85C)"或"扩展(-40C 至125C)"。
    M - 3L SOT23的封装指示器

    此致、
    Ethan