This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92560:建议的 MR16 12W 电源解决方案

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672753/tps92560-suggestion-mr16-12w-power-solution

器件型号:TPS92560

尊敬的

我们的客户询问12W MR16、是否有任何建议符合以下电源规格?

  • 额定12V 交流前缘和后缘相切调光  

  • 如果调光器支持关闭状态、则调光至关闭  

  • 开路和短路保护  

  • 最大12W

  • 单个 LED 恒定电流 (Cree MHD-E、9Vf)

  • 电流驱动器450mA-1400mA  、可调节至4W、6W、8W 和12W。

  • 3-12 VF 预期 LED 范围

  • ~ 80%效率目标

  • PF > 0.90  

  • THD < 20%  

  • 驱动器板尺寸:0.45英寸 x 1.30英寸

  • 驱动器包络、适合圆形外壳设计  

  • 符合 UL、CE 和 FC 第15部分的要求  

  • 内部自保护温度回滚设置为85C、带125选项

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们的交流/直流专家将在明天工作。 我会让他在他可以的时候看看这件事。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint

    我们期待您的回复。


    谢谢、


    此致、


    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的客户询问12W MR16、是否有任何建议符合以下电源规格?

    额定12V 交流前缘和后缘相切调光
    是的、应该能够做到这一点

    如果调光器支持关闭状态、则调光至关闭
    这将取决于他们尝试从什么运行、有多少不同的电源(电子变压器)、由于某些电子变压器的行为方式、在较低的功率下也可能会出现问题。

    开路和短路保护
    OVP 可用于开路保护、此电流感应方法应在短路时提供保护

    最大12W
    应该可以

    单个 LED 恒定电流(Cree MHD-E、9Vf)
    可以作为 SEPIC 设计来实现这一点、由于 LED 堆栈电压和拓扑、这种效率本来就会降低

    电流驱动器450mA-1400mA、可调节至4W、6W、8W 和12W。
    是的

    3-12 VF 预期 LED 范围
    是的

    ~ 80%效率目标
    在 VLED 为9V 且采用 SEPIC 设计的情况下可能难以实现

    PF > 0.90
    应该可以

    THD < 20%
    应该可以

    驱动器板尺寸:0.45英寸 x 1.30英寸
    这取决于所选的器件、布局、可用高度和散热能力。 SEPIC 需要更大的电感器或两个电感器、这可能很困难。

    驱动器包络、适合圆形外壳设计
    可以完成

    符合 UL、CE 和 FC 第15部分的要求
    但是、如果电子变压器未在设计运行的位置运行、则可能会出现问题。

    内部自保护温度回滚设置为85C、带125选项
    内部165摄氏度热关断、迟滞为30摄氏度。 如果他们想要将其设置为已知温度、则需要使用外部电路。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    我们将沉默不言、感谢您的回复。

    此致、

    劳伦斯。