This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18536KCS:是否有办法降低或消除开关噪声?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701432/csd18536kcs-is-there-a-way-to-reduce-or-eliminate-switching-noise

器件型号:CSD18536KCS

我们使用 MOSFET CSD18536和驱动器 UCC3895设计逆变器电路。

输入电压为48V、输出电压为400V、该电路采用300W 输出相移方法设计。

但是、在 MOSFET 开关时会产生纹波噪声、这很难解决。

您能建议我降低或消除此纹波噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Junnam,

    我将您的帖子移至相应的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Junnam,

    感谢您发帖。

    通常、有多种方法可以减少功率 FET 上的振铃、最常见的方法是增加 Rg、PCB 布局和添加缓冲器。
    由于这是 TO-220封装、PCB 布局不会对振铃产生太大的影响、因为封装电感很高。
    因此、最好的方法是添加一个缓冲器和/或添加一个栅极电阻器 Rg。
    根据有关缓冲器(需要穿过每个 FET)的建议、您可以从10nF、100V 电容器开始、然后选择一个电阻器值以实现所需的阻尼、通常在2-10欧姆之间。
    对于额外的栅极电阻器、通常情况下、4.7Ohm 至10Ohm 的值就足够了。