This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:用于分离轨电源的 DC/DC 转换器

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, LM5576, LM5575, LM5161, LM5017, LM5006, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679262/tps54160-dc-dc-converter-for-split-rail-power-supply

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: LM5576LM5575LM5161LM5017LM5006LM5145

您好!

我已经在使用 TPS54160转换器从+48V 创建+6V 和-6V 电压。 此设计与应用报告 SLVA369A 中提到的设计类似。 我们对此非常满意、但现在我想从+48V 创建+18V 和-18V、这超出了 TPS54160的绝对最大电压(60V)。 是否有人为我提供绝对最大输入电压>75V 的替代器件?!

提前感谢

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于非同步选项、最大输入电压为75V 的器件:LM5575 (1.5A)和 LM5576 (3A)

    如果您不需要高电流、我们还提供 LM5161 (100V 1A)、LM5017 (100V 0.6A)和 LM5006 (100V 0.6A)。

    请注意、降压转换器的额定电流需要高于两个电源轨所需的总电流之和。

    如果需要更高的电流、可选择75V 控制器 LM5145。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我必须完全不同。