This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:11V 输入电压 LDO 替代产品

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671938/tl1963a-11vin-ldo-alternative

器件型号:TL1963A
主题中讨论的其他器件:TPS7A25

大家好、团队、

我正在寻找具有以下要求的11Vin LDO。 我找到了 TLV1963A、但如果您有任何其他更好的建议、我想知道它。

-       Vin=11V、Vout=10V、Iout=0.3A (rms)

-       反向保护或输出放电功能(移除外部二极管)

-       首选更小的封装

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sawamoto - San、

    如果您可以使用可调输出、我建议您使用我们的较新器件之一:TPS7A25。 此器件可在线获取样片。
    该器件采用 WSON6封装、尺寸为2mm x 2mm、远小于 TL1963A、可调输出范围为1.24V 至17.7V。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    感谢您提供有关新型器件 TPS7A25的信息。 它看起来很小、足以吸引我的客户。
    让我再问一个问题。 它不希望具有反向电流路径和输出放电功能、因此外部散射键二极管必不可少、它是否正确?
    无论如何、我将与客户核实附加二极管和350mA 限制是否对他有效。

    谢谢、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    正确的做法是、此应用仍需要外部肖特基二极管来防止反向电流。 如果 TPS7A25不适合您、请告诉我、我们可以为您提供另一个器件建议。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Mark。

    我将挑战 TPS7A25。

    此致、
    新亚·索本