This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:跳过模式的阈值处于更高的电流电平

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678792/tps54326-the-threshold-to-leave-skip-mode-is-at-much-higher-current-level

器件型号:TPS54326
主题中讨论的其他器件:TPS54335A

离开跳跃模式的阈值处于高得多的电流电平。

但在数据表图10中、显示电平仅约为50mA。

请在不同的负载条件下直接查看以下范围。

无负载

100mA

200mA

300mA

400mA

500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    将与 EVM 核对并指出数据表是否有拼写错误(X 轴标记为1A 而不是0.1A),感谢您的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    它与您选择的电感器有关。 您的电感器可能小于数据表中的值。 请尝试使用更大的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    此应用适用于12V 至2.5V、电感为2.2uH、Cout 为24uF。

    我的问题:

    2.5V 曲线的数据表图10中电感值是多少、以使阈值在大约50mA 时变化?

    如果我们使用比典型值高得多的电感器值、它将影响稳定性、对吧?

    3.您的最终建议是将阈值保持在50mA 左右并实现稳定运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    类似的情况仅供您参考、可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../2371212

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    TPS54335A 是电流模式控制。
    我认为它们不是相同/相似的情况和稳定的要求。
    请回答我在2018年4月11日发布的问题、如下所示、谢谢。

    此应用适用于12V 至2.5V、电感为2.2uH、Cout 为24uF。

    我的问题:

    2.5V 曲线的数据表图10中电感值是多少、以使阈值在大约50mA 时变化?

    如果我们使用比典型值高得多的电感器值、它将影响稳定性、对吧?

    3.您的最终建议是将阈值保持在50mA 左右并实现稳定运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    对于特定的应用条件、我们不知道器件转换到 ECO 模式时的电流。  因为 当 Vin、Vout 和 L 被选择时、这意味着确定了最短导通时间。 当 HSF 在最短导通时间内工作时、即峰值电流是恒定的。   您提到的50mA 只是在一个组合的 Vin、Vout 和 L 上获得的值、更改其中的一个将改变转换点的电流。 如果要将阈值设置为大约50mA、则需要调整输入、Vout 或 L

    您可能会发现、该器件可以与高得多的电感器配合使用、但设计无法保证、请仔细检查负载调节性能、看看它是否可以满足您的要求。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    让我们重点了解 TPS54326产品说明书图10。

    输入为12V、曲线之一是输出2.5V。

    在图10曲线上、2.5V 输出的离开 Eco-mode 的阈值约为50mA 输出电流。

    问题1. 将阈值设为50mA 的电感器电感值是多少?

    问题2. 对于2.5V 输出、2.2uH、电感器电感值是否与数据表表表1相同?

    问题3. 如果它不是2.2uH、因为它不是建议的电感值、那么该电路是否稳定以及如何确认它?

    我在2011年4月11日发布了相同的问题、但仍然没有得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    对于 Q1-2、我们现在没有实际使用的原始数据、这是从其他团队转移的旧器件。 如果需要、我们可以在工作台上执行相同的测试、然后获取 Vin、Vout 和 L 的组合。 此外、请告诉我们在50mA 时保持电流的作用是什么?

    对于第三季度、我引用了 Anthony 提出的类似问题的答案。 < >

    e2e.ti.com/.../2515615

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    很抱歉因为旅行而迟到了。 我找不到此设备的原始文档。 由于对于2.5V 输出电压、电感器的建议值为2.2uH、因此图10中曲线的电感器也应为2.2uH。 如果是、我认为数据表中应该是拼写错误。 计算出的输出电流跳频点应在600mA 左右、而不是700kHz 频率下的50mA。 使用更大的电感器将跳过点设置为低电平是不现实的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    感谢您的回复。
    如果是、您能否确认演示板上的图10阈值是否为2.5V 输出?
    如果结果在大约600mA 时相同、我需要向我的客户更新此信息。
    数据表需要在不久的将来更新、以防止再次产生误解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    已在 EVM 上检查。 2.5V 输出电压的实际跳过点阈值约为560mA。 数据表不正确。