This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10505EXT:LMZ10505EXT 与 LMZ10505

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10505, LMZ10505EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701689/lmz10505ext-lmz10505ext-versus-lmz10505

器件型号:LMZ10505EXT
主题中讨论的其他器件:LMZ10505

我希望了解 LMZ10505和 LMZ10505EXT 之间的区别

封装、机械、散热或冲击和振动容差类别中是否存在所有差异?

是否存在任何电路差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    区别在于在 LMZ10505EXT 上执行的额外测试、即"振动标准"和"跌落标准"。 此外、LMZ10505EXT 的 Tj 范围为-55C 至125C、而 LMZ10505的 Tj 范围仅为-40C 至125C。 二者的电气特性和电路是相同的。

    此致、
    Jimmy