This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ20404和 BQ24041静态电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700481/bq24040-bq20404-and-bq24041-quiescent-current

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24041

我现在设计了一个低功耗 BQ24040充电电路、我想知道、如果我不需要 TS 温度检测、我使用了一个连接到 TS 接地的10k 电阻器、然后使用 MCU 控制 TS 脚高电平和低电平、就像 BQ24041控制芯片一样。 当 VIN 等于0时、我将降低 TS 电平、与 BQ24041的 BAT-EN 相比、此时的静态电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入电压为0时、对于 BQ24040和41、流入输出端子的电池电流最大为1uA。
    对于具有 BAT-EN 的 BQ24041、流入 OUT 的电池电流最大为6uA