This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:负稳压器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672508/tps7a33-negative-regulator

器件型号:TPS7A33

你(们)好

我正在寻找支持-2.5Vin 至-1.3Vout/0.4A 的 LDO。

TPS7A33可能无法实现。

您还有其他 LDO 解决方案吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    我们没有任何 LDO 可在-2.5V 输入电压下用于该输出电压。 如果我们能够将输入电压降低到-3.3V、那么我们将有一个解决方案可以解决此问题。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark

    感谢您的回答。

    贝斯特雷加兹