This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:寻找应用可行性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671970/lmg5200-looking-for-an-application-feasibility

器件型号:LMG5200

你(们)好。

我是一名从事某项目的大学生,我正在寻找使用 LMG5200的电源应用。 它将是1V 1000A 电源。 我想知道通过并行使用多个 LMG5200实现此类应用的可行性。 等待您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan、您好!

    您的输入电压是多少? 输出端的1V 1000A 需要极低的 Rdson FET。 但是、LMG5200对于初级侧是可行的。 例如、如果输入电压为48V、1kW 对应于初级侧大约20A 的电流。 根据系统的冷却情况、可以并联一些 LMG5200s 来获得该电源。

    此致、

    Serkan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!
    我正在关闭这个线程、因为我没有听到您的反馈。 如有任何疑问、请告知我们。
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serkan、
    感谢您的回复、对于延迟回复、我深表歉意。 根据数据表、输入应为48V、因为 LMG5200的效率最高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流将为1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!
    感谢您的回复。 我认为您的系统需要1kW。 对于48V 输入、LMG5200应该工作正常。 正如我之前提到的、您可能需要将其中的几个电容器并联才能达到目标功率、具体取决于您的冷却能力。 如有任何疑问、请告知我们。
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serkan、
    感谢您的快速回复、伙计。 我想知道的是、电路板的并联组合是否会导致不同 LMG5200s 的输出端子之间出现某种电流环路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    感谢您的提问。 如果您需要并联 LMG5200、请放置一个小型电感器(它可以是 PCB、并且在 nh 范围内)。 这有助于您避免由于不同的导通延迟而将一个 FET 的输出电容能量倾入另一个 FET 的通道中。 那么您应该在 FET 上实现相当好的热平衡。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Lixing、
    我将在我开发仿真后返回给您。 非常感谢大家。 谢谢!