This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:/CD 引脚和功能模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700717/bq25120a-cd-pin-and-functional-modes

器件型号:BQ25120A

您好!

我想将 bq25120a 集成到未来的设计中。

阅读数据表后、我对/CD (high-z)功能有一些疑问:

  1. 根据数据表中的9.3.2和9.3.20、只要/CD 为高电平、充电就会被禁用、当它为低电平时、充电就会被启用。
    这是否意味着每次连接充电器时、我都需要拉低/CD?
  2. 根据9.3.15 -如果 I2C 接口在50秒内未被访问、它将与寄存器一起复位。
    我将把 SYS 电压设置为3.3V。  这是否意味着、如果50秒内没有访问 I2C、SYS 电压将恢复到1.8V?

基本上、根据我的理解、/CD 应该一直为低电平-除非我想访问 I2C 接口。

在这种情况下、我需要上拉/CD、对 I2C 执行我需要的任何操作、然后将其下拉。

我是对的吗?

谢谢、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    对于1、正确的是、/CD 引脚通常意味着低电平以节省功耗;当访问 I2C 时、我建议将其拉至高电平。
    对于2、正确-如果存在 VIN 并且 I2C 不是每50秒读取一次、则 VSYS 将返回到1.8V。 当/CD 为高电平时、它也会复位。

    但是、如果您配置了器件、然后将/CD 设为低电平、则不会重置寄存器。

    谢谢、
    gautham